This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:用于经典 BT 和 EDR 的接收器阻塞测试 BT (CC2564C)、HCI 命令

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/873884/cc2564-receiver-blocking-testing-bt-cc2564c-hci-commands-for-classic-bt-and-edr

器件型号:CC2564

我们希望根据参考附件中的步骤对 CC2564C 执行接收器阻塞测试。

根据下面的方框图、性能监控器件将是笔记本电脑/台式机、配备 HCI 测试仪。  

根据 接收到的数据计算 PER 和 BER 需要哪些 HCI 命令?  

我在 wiki 页面中只能找到 BLE、无法找到 BT 和 EDR、请提供建议?

 

让我们知道我需要使用哪些命令、这些命令在基本 BT 和 EDR https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Testing_Guide 的 wiki 中有介绍

请澄清。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但愿一切顺利。 可在以下位置找到用于测试的 HCI 命令: https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_VS_HCI_Commands。 请注意、这使用 HCI 测试仪软件、可在此处找到:

    请注意、对于接收器阻塞、请参考我们的认证测试报告、该报告可从 http://www.ti.com/tool/CC256X-CERTIFICATION 下载。 可以在我们的 EN300328 CE 报告中找到接收器阻塞。 在这里、它将为您提供接收器阻塞操作的方框图。 您的测试实验室应该能够为您提供帮助。 请注意、在测试中、我们使用 CMW500 (或等效产品、您可以使用 CBT 测试仪)。 通过这种方式、您将与测试仪建立连接、然后测试仪将发送相应的 HCI 命令来执行测试。 这是执行接收器阻塞测试的正确方法。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何有关 CC2564C 的应用手册、其中介绍了接收器阻塞测试的过程。  

    认证报告的方框图显示、性能监控设备是安装了 HCI 测试仪工具的笔记本电脑/台式机。

    PER 和 BER 结果通过从性能监控器件发送相应的 RX 命令来获得。

     让我们知道我需要使用哪些命令来进行接收 器阻塞测试的基本 BT 和 EDR wiki 中提到的命令。  https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Testing_Guide

    在 wiki 链接中、我只能找到 BLE 的数据、没有可用于 BT 和 EDR 的数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BT 和 EDR 的 HCI 命令可在此处找到:

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、  

    我们更愿意测量 BER 和数据包丢失。 我们已将 EVM 连接到具有10dB 衰减器的传导模式的 DUT。

    我们计算 BER 时失败。

     

    EVM 命令:

    1. 为 CC2564加载基本 HCI 脚本
    2. SEND_HCI_READ_BD_ADDR à 读取 BT 地址
    3. SEND_HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX 0xFD85、0x03、0、0xFF、0x1、 0x5、0、27、15、1、 0x01FF

     

    DUT 命令:

    1. 加载 CC2564的基本 HCI 脚本
    2. 在以下命令中替换 EVM 的 BT 地址
    3. SEND_HCI_VS_DRP_BER_Meter_Start 0xFD8B、0、0、0x91262584DFC8、1、 0x1、27、1000、0x1FF、0x1
    4. SEND_HCI_VS_DRP_READ_BER_METER_RESULT 0xFD13

    结果中无法成功。

    请参阅屏幕截图。  

    我们参考过  

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Production_Line_Testing_Guide#Transmitter_Test_2

    我们请求分享命令以更好地理解。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 "Send_HCI_VS_DRPb_BER_Meter_Start "命令中配置的 BD 地址应该是 由其内部 BER 表测试的器件的 BD 地址。  因此、在您的过程中、您应该读取 DUT 的 BD 地址、并输入该地址、而不是 EVM 的 BD 地址。  

    有关详细信息、请参阅此处: https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_VS_HCI_Commands#HCI_VS_DRPb_BER_Meter_Start_.280xFD8B.29 

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、  

    我们也尝试使用 DUT BD 地址、但仍然失败。  附加了用于执行的 HCI 脚本和跟踪日志。

    请查看脚本并建议我们如何继续。  

    e2e.ti.com/.../HCITester_5F00_Trace_5F00_Log_5F00_DUT.htme2e.ti.com/.../HCITester_5F00_Trace_5F00_Log_5F00_EVM.htm。 

    e2e.ti.com/.../Receiver_5F00_Blocking_5F00_CMD_5F00_DUT.txte2e.ti.com/.../Receiver_5F00_Blocking_5F00_CMD_5F00_EVM.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的脚本、看起来您仍然没有正确遵循此部分:  

    您能否确认"已加载基本脚本"的含义? 您是指服务包吗?  

    谢谢、

    Alexis