Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件:ADS1292、 SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我开始使用 simple_peripheral SDK 3.40.00.02示例、并创建了另一个具有最高优先级的任务、用于读取某些 SPI 传感器并通过 BLE 发送数据。
我在图中看到问题、SPI 讲座中断、而执行它的任务具有最高优先级。
在我发现当我不创建 simple_peripheral 和 iCall 任务时、它不会中断。 因此、我想知道我是否可以更改 ICall 优先级、因为当我执行该操作时、它没有更改、我在另一篇文章中读到不建议这样做。
我尝试读取的传感器是 ADS1292、有时当我通过 BLE 将器件连接到平板电脑时、它会停止发送中断。 我在传感器的数据表中看到 DRDY (数据就绪)。 发送中断的引脚)在第一个 SCLK 下降沿变为高电平、而不管 CS (芯片选择)的状态如何、也不管数据是从器件检索还是通过 DIN 引脚发送命令。 这意味着、如果我读取另一个传感器、它将被拉高?
谢谢、
此致、
Sebastian