This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:RTLS UI 无法识别以前的 CC26X2R1 LaunchPad

Guru**** 2846050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/875870/launchxl-cc26x2r1-rtls-ui-does-not-recognize-the-previous-cc26x2r1-launchpads

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

大家好、我购买了多个 CC26X2R1 LaunchPad 板来测试 SDK v3.40中的 RTLS 功能、但我注意到该示例不起作用、至少在新的 RTLS UI 中是如此-无论该板是主器件还是被动角色、它都无法识别该板。

如上图所示、我唯一能发现的区别是1913、1921号、但我不知道它们代表什么、也找不到它们代表什么。

如您所见、1921年的电路板按预期工作、但1913年的电路板未按预期工作。

我已经使用4个板对这些进行了测试、因此以前的板很可能存在一些问题。

请告诉我如何使用以前的 RTLS 功能进行测试-我需要使用它们来根据当前 SDK 的多连接功能进行进一步测试和开发。

(供参考、我处于 MacOS 环境下。)

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指派了一名专家发表意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以为我执行以下操作吗?

    -验证闪存编程器是否检测到这两个板(您可能需要更新 XDS 的固件映像)

    -验证您是否可以擦除和编程这两个设备

    -验证器件的版本(请参阅 此处)。 我想确保您没有使用修订版 C 设备:)

    -拍摄两块板的另一面

    最后、您能否精确地进行以下操作:

    -您使用的是哪个 SDK 版本?

    -您是否在所有器件上使用相同的 SDK? (您不能同时使用不同的 SDK 版本)

    -他在未检测到的器件中扮演什么角色(主器件/无源器件/从器件)? (请注意、RTLS UI 不应检测到从器件)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、我进行了几次测试、作为一个结论、我发现问题与 CCS 版本有关、而不是与电路板版本有关。

    如果我使用 CCS 9.3 (最新版本)更新仿真器固件、则 RTLS_UI 无法识别电路板、但如果我使用 CCS 9.2 (上一个版本)更新仿真器固件、则它适用于任何 LaunchPad。

    因此、我使用了 CCS 安装中包含的 xdsdfu 实用程序、以实现更精确的操作、结果是相同的。

    下面是供您参考的屏幕截图。 左侧的一个可以正常工作、但右侧的一个无法正常工作。

    以下是您的请求的答案。

    1.已验证闪存编程器是否检测到两个板、但更新 XDS 固件映像需要一个板。

    2.已验证擦除和编程两个器件。

    3.两个器件版本都是 e.

    4. SDK 版本为3.40 (当前最新版本)

    我在所有器件上都使用相同的 SDK。

    6.主角色或被动角色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您完成的测试!

    因此、临时的解决方法是使用 CCS 9.2。

    为供您参考、我运行了类似的测试、但我无法看到相同的问题。 我连接了两个 LaunchPad、并使用了不同版本的 XDS 固件。

    此致、