This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:24kHz 音频转换

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/872936/cc2564c-24khz-audio-convertion

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC2564

您好!

在处理器站点中、我找到以下信息。 我尝试将该模块用于 WBS、但我可用的音频采样频率为24kHz。 是否有任何方法可以做到这一点? 是否可以使用 SARC 转换为16kHz 或48kHz? 请注意、我的音频不是 A2DP、而是双向音频。

/br

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    SARC 用于将 A2DP 压缩音频转换为各种采样频率、以允许播放 A2DP 音频。 A2DP 能够双向音频流、您是否正在使用另一种协议发送音频?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince、感谢您的回复。 我正在尝试在具有编解码器(主设备)和 cc2564c (从设备)的器件与另一侧的手机之间设置语音呼叫。 但如前所述、我的编解码器以24kHz 的频率通过 PCM 总线馈送 cc2564。 我的理解是手机只能接受16、44.1或48kHz、对吧? 因此、我需要将24kHz 转换为上述值之一。 这可以通过使用 SARC 转换器来实现吗? 还有其他方法吗?

    很棒的建议和提示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、您是正确的、您需要将其他音频采样率之一转换为与辅助 hpf 或辅助 A2DP 兼容。 SARC 无法将24KHz 转换为正确的格式。

    此致、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    那么、在什么情况下可以使用 SARC 频率转换?

    /Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    根据我的理解、SARC 仅在使用 A3DP 时有效。 如果您使用 A3DP、并将 PCM 输入样本参数设置为24K、并且蓝牙器件接收到不同的内容、它将使用 SARC 将此信号转换为您要查找的24kHz 信号。

    BR、

    Vince