Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564
主题中讨论的其他器件: CC2564
您好!
在处理器站点中、我找到以下信息。 我尝试将该模块用于 WBS、但我可用的音频采样频率为24kHz。 是否有任何方法可以做到这一点? 是否可以使用 SARC 转换为16kHz 或48kHz? 请注意、我的音频不是 A2DP、而是双向音频。
/br
Dan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Vince、感谢您的回复。 我正在尝试在具有编解码器(主设备)和 cc2564c (从设备)的器件与另一侧的手机之间设置语音呼叫。 但如前所述、我的编解码器以24kHz 的频率通过 PCM 总线馈送 cc2564。 我的理解是手机只能接受16、44.1或48kHz、对吧? 因此、我需要将24kHz 转换为上述值之一。 这可以通过使用 SARC 转换器来实现吗? 还有其他方法吗?
很棒的建议和提示