This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2652R:SysConfig 绑定管理器中不提供密钥选项

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/875411/ccs-cc2652r-passkey-option-is-not-available-in-the-sysconfig-bond-manager

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在使用 CC2652R 定制板。 我正在尝试对我的应用程序实施密钥。

但在此之前、在 GAP 绑定管理器配置中、我没有在 SysConfig 中找到任何密钥变量( 如下图所示)。

然后、如何在 SysConfig 中的 GAP 绑定管理器中设置密钥。

但在 CC2640R2中,我们可以选择将 GAP bond manager_set parameter()中的密钥设置为

 uint32_t 密钥= 0;//密钥"000000"

GAPBondMgr_SetParameter (GAPBOND_DEFAULT_Passcode、sizeof (uint32_t)、
密钥);

请任何人告诉您如何在 CC2652R 的 GAP 绑定管理器配置中设置此密钥。

此致、

Roopa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roopa、您好!

    您是否参加 过低功耗蓝牙安全基础知识培训:

    dev.ti.com/.../ble_02_sec_funds.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Erik V、

    感谢您提供信息。 我需要将 数据特征值更改为 GATT_permit_encrypt_read 。

    我必须   通过 您发送给我的链接了解此设置密钥。

     应用程序本身是否可以输入密钥?

    此致、

    Roopa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roopa、您好!

    是的。 它取决于 iocap 设置。 例如、如果项目0仅显示、则可以在 ProjectZero_processPasscode 中定义键。