Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在使用 CC2652R 定制板。 我正在尝试对我的应用程序实施密钥。
但在此之前、在 GAP 绑定管理器配置中、我没有在 SysConfig 中找到任何密钥变量( 如下图所示)。
然后、如何在 SysConfig 中的 GAP 绑定管理器中设置密钥。
但在 CC2640R2中,我们可以选择将 GAP bond manager_set parameter()中的密钥设置为
uint32_t 密钥= 0;//密钥"000000"
GAPBondMgr_SetParameter (GAPBOND_DEFAULT_Passcode、sizeof (uint32_t)、
密钥);
请任何人告诉您如何在 CC2652R 的 GAP 绑定管理器配置中设置此密钥。
此致、
Roopa