主题中讨论的其他器件:SEGGER、 SysConfig
借助 CC1352 SDK 的最新版本(v3.40.00.xx)、支持2.4GHz 专有模式。
但是、我不知道如何将 CC1352配置为在2.4GHz 频带中传输、就像一个1Mbs BLE 广播器一样、但具有不同的访问地址。 基本上、我想让 CC1352按照 PHY BLE 规范、像普通 BLE 1Mbs 广播器(在通道37、38和39上传输)一样运行、但只需调整访问地址。
我使用的是 GCC 和 Segger J-Link。 我没有可以处理 CC1352的 CC 调试器。
我只需将访问地址从0x8E89BED6更改为0x8E89Bxxx。 这不应该是那么困难、但就我所能说的而言、没有办法做到这一点。