Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2564、
您好、尊敬的 TI 工程师
我看到了描述 π/4 DQPSK 和8DPSK 两种调制模式的数据表、但我不知道哪一种是默认模式以及如何切换它? 现在我迫切需要3Mbit/s phy 来提高传输速率。
我应该直接做什么或使用什么不做什么?
谢谢
Kai。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kai:
[报价用户="kai li2"]我应该做什么或不直接做什么?
您无需直接执行任何操作。 所有经典的 BT ACL 连接都从基本速率(GFSK)调制开始。 在连接过程中、两个器件交换其功能集(例如、其他器件是否支持2-EDR (PI/4 DQPSK)和3-EDR (8DPSK)调制)。 根据这些特性、控制器会根据主机是否需要高吞吐量以及同一器件上的其他连接是否允许使用这些高数据速率调度(以及可能的重新传输)来自动选择2-EDR 或3-EDR 调制。 由于 CC2564C 默认支持2-EDR 和3-EDR 调制、只要远程器件也支持这些调制、连接就可以使用具有这些调制的数据包。 您无需为控制器执行任何操作即可使用增强型数据速率调制。
[引用用户="kai li2"]现在我迫切需要3Mbit/s phy 来提高传输速率。
请注意、即使连接使用3-EDR 调制数据包、实际应用层吞吐量也会更低、因为每个数据包都有不同的标头用于每一层(例如基带、L2CAP 和配置文件层)。 因此、实际应用层吞吐量永远不会接近3Mbit/s
此致、
Vihang