This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:如何使用8DPSK EDR 调制方法、以实现3Mb/s?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/871622/cc2564c-how-to-use-8dpsk-edr-modulation-method-in-order-to-achieve-3mb-s

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好、尊敬的 TI 工程师

我看到了描述 π/4 DQPSK 和8DPSK 两种调制模式的数据表、但我不知道哪一种是默认模式以及如何切换它? 现在我迫切需要3Mbit/s phy 来提高传输速率。

我应该直接做什么或使用什么不做什么?

谢谢

Kai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表规定:

    "支持250kbps、500kbps、1Mbps 和2Mbps 数据速率"

    可以使用 SmartRF Studio 获取这些不同数据速率的设置。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri

    感谢您的回复。

    我下载了软件 SmartRF Studio 7、但未找到 CC2564。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我很抱歉。 我看了错误的器件-我将请 BLE 团队的某个人评论您关于如何在 π/4 DQPSK 和8DPSK 之间进行更改的问题。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    [报价用户="kai li2"]我应该做什么或不直接做什么?

    您无需直接执行任何操作。 所有经典的 BT ACL 连接都从基本速率(GFSK)调制开始。 在连接过程中、两个器件交换其功能集(例如、其他器件是否支持2-EDR (PI/4 DQPSK)和3-EDR (8DPSK)调制)。 根据这些特性、控制器会根据主机是否需要高吞吐量以及同一器件上的其他连接是否允许使用这些高数据速率调度(以及可能的重新传输)来自动选择2-EDR 或3-EDR 调制。 由于 CC2564C 默认支持2-EDR 和3-EDR 调制、只要远程器件也支持这些调制、连接就可以使用具有这些调制的数据包。 您无需为控制器执行任何操作即可使用增强型数据速率调制。

    [引用用户="kai li2"]现在我迫切需要3Mbit/s phy 来提高传输速率。

    请注意、即使连接使用3-EDR 调制数据包、实际应用层吞吐量也会更低、因为每个数据包都有不同的标头用于每一层(例如基带、L2CAP 和配置文件层)。 因此、实际应用层吞吐量永远不会接近3Mbit/s  

    此致、

    Vihang