This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2650:编译器错误

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/870924/compiler-cc2650-compiler-error

器件型号:CC2650

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我正在使用适用于 CC2650的蓝牙堆栈版本2.2开发环境。  在编译过程中出现"段放置失败"错误。我有以下问题。

1.为什么 我遇到"分区放置失败"错误?

2.如何解决此错误?

此致、

Ankita Tayade。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 CCS 或 IAR? 我建议您使用 lates BLE Stack 2.2.3和 CCS 9.3来构建示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我使用 IAR 8.30进行编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪种确切的 BLE 堆栈版本? 您可能需要版本说明中提到的匹配 IAR 版本。 最新的 ble_sdk_2_02_03_08和 ble_sdk_2_02_02_25需要使用 IAR EWARM 7.80.4、ble_sdk_2_02_01_18需要 IAR EWARM 7.70.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 ble_sdk_2_02_03_08。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、您需要使用 IAR EWARM 7.80.4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    为便于您共享参考、我将分享编译错误的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 IAR EWARM 7.80.4获得这些错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的回复。我将安装  IAR EWARM 7.80.4、在测试代码后、让您知道我是否遇到 "段放置失败"错误。我有以下问题。

    1.能否解决   IAR 8.30中的"段放置失败"错误?

    2.由于我想使用  IAR 8.30版本、是否有任何方法可以解决?

    此致、

    Ankita Tayade。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有尝试使用 IAR 8.30解决此问题的经验、因此不建议这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的帮助和支持。 我尝试安装 IAR EWARM 7.80.4。 版本、但我没有在 IAR 网站上获得它的设置。从哪里可以获得它的安装设置?

    此致、

    Ankita Tayade。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankita Tayade、

    我无法帮助您安装 IAR、但我可以尝试为您提供一些有关"段放置失败"错误的指导。 如您提供的屏幕截图所示、您的空间正在用尽(您需要0x43fc 字节、但您只有0x3c14可用字节)。

    此致、