This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:远距离操作简介

Guru**** 2986690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2L, CC2640R2F, CC2640R2F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/892012/cc2640-long-range-operation-introduction

器件型号:CC2640

大家好、

我是否可以问 CC2640是否可以支持50m 的通信距离?

此外、 您能否提供有关远距离操作简介的更多详细信息、因为数据表中没有更多信息...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定是否跟随您:您询问 CC2640、但您在周围放置的红色矩形与我们的低于1GHz 产品相关(CC2640仅为2.4GHz)

    您可以使用 http://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR 估算电位范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、

    感谢您的回复。

    当我打开该工具时、该 Excel 也对应 于低于1GHz。  

    • 当 CC2640在远距离模式下工作时、其工作频率是2.4GHz 还是868MHz?

    • 另一个问题是客户反馈、在开放远距离时、通信距离不会增加太多。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -我假设这是 CC2640而不是 CC2640R2L?

    - CC2640仅在2.4GHz 下运行、请查看数据表。

    -在 Excel 工作表中,您可以选择或写入您正在使用的值。 这意味着您应该在此处选择2.4GHz、而不是868MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉我弄错了。

    客户使用 CC2640R2F-Q1。

    除了275KB ROM 之外、cc2640和 cc2640r2F 之间是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供完整、正确的器件型号非常重要、因为 CC2640、CC2640R2F 和 CC2640R2F-Q 不支持完全相同的器件型号。 对于 CC2640R2F-Q1、该器件仅支持1Mbps。 使用距离估算器 Excel 表格时选择此数据速率。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、

    感谢 您的回复。 我已将数据速率更改为1Mbps。

    频率区域如何?  在   远 距离 模式下运行时、使用 CC2640R2F-Q1时需要选择哪个频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、该芯片仅在2.4GHz 运行、仅在1Mbps 下运行。  

    该器件没有特定的远距离模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、

    PN 为 CC2640R2F-Q1。 我在数据表中发现、它也不支持远距离、对吧?

    至于 Excel,如果 GPN 是 CC2640R2F-Q1, “ 选择 芯片 和 数据速率” 是否需要 选择“CC26x0-1Mbops”或其他内容?

    当我选择 "CC26x0-1Mbops"时、我可以选择很多频率(区域)、868M、2.4G...我应该选择哪一个?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、该芯片仅在2.4GHz 频率下运行、这意味着您必须选择该频率。  

    是的、CC26x0 1Mbps 是最接近的。 重要的是、您选择的设置应提供与数据表中所用模式相同的灵敏度。