Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, ENERGYTRACE
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 ENERGYTRACE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在处理 cc2642。
我正在使用以下 IDE 和 SDK。
- CCS 9.2.0
- simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_30_00_03
-基本代码-: simple_peripheral_oad_onchip。
我的应用中有 i2c 和 SPI 接口(HDC2080 和 MX25R2035F)。
我每隔一分钟有一个计时器、一旦时间到期、器件将唤醒、读取温度并广播6秒、并停止广播。
我能够看到 、器件在睡眠模式下的电流消耗很低、但不稳定。
我获得的电流为0.1uA、0.2uA、6.2uA、28uA、并且不稳定、一旦器件唤醒、我就能够观察到更多的电流 消耗。
我将"XOSC Needed"(在 SysConfig 中)设置为 false、现在我获得的电流消耗相对较低。
以下是我的问题
1) 1)如何在待机模式下实现稳定电流
2) 2)是否可以关闭 SysConfig 中所需的 XOSC、我正在获取低电流、但想知道低功耗是否合适?
3) 3)有时电流也会变为0.0uA、这是否正常?