This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2642R:如何在待机模式下实现稳定电流

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/888595/ccs-cc2642r-how-to-achieve-stable-current-in-standby-mode

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:SysConfigENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在处理 cc2642。

我正在使用以下 IDE 和 SDK。

- CCS 9.2.0

- simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_30_00_03

-基本代码-: simple_peripheral_oad_onchip。

我的应用中有 i2c 和 SPI 接口(HDC2080 和 MX25R2035F)。

我每隔一分钟有一个计时器、一旦时间到期、器件将唤醒、读取温度并广播6秒、并停止广播。

我能够看到 、器件在睡眠模式下的电流消耗很低、但不稳定。

我获得的电流为0.1uA、0.2uA、6.2uA、28uA、并且不稳定、一旦器件唤醒、我就能够观察到更多的电流 消耗。

我将"XOSC Needed"(在 SysConfig 中)设置为 false、现在我获得的电流消耗相对较低。

以下是我的问题

1) 1)如何在待机模式下实现稳定电流

2) 2)是否可以关闭 SysConfig 中所需的 XOSC、我正在获取低电流、但想知道低功耗是否合适?

3) 3)有时电流也会变为0.0uA、这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何测量电流? 我怀疑 您可能会在 http://www.ti.com/lit/an/swra478d/swra478d.pdf 中看到第2章中描述的一些再充电脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ter、

    感谢您的快速响应、

    我将使用串联的万用表测量电流。

    我已附上视频、您能告诉我这种行为在待机模式下是否正常。

    您能回答我的其他问题吗?

    e2e.ti.com/.../VID_5F00_20200312_5F00_163721.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1)和3)在上一个帖子中间接回答。 我认为使用万用表进行的测量将取决于万用表。如果 DNM 在足够长的时间内对数据求平均值、则不会看到这种变化、因为再充电脉冲将被滤除。 但是、如果您有执行快速采样的 DNM、您将看到变化。  

    TE Other (TE 其他)选项是选择足够快的选项、以便全面了解电流消耗、如我链接到的文档中所述的仪器。 CC26x2上使用的 Energytrace 是一个选项。 请注意、Energytrace 的绝对精度有限、这意味着您无法使用它来检查数据表编号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于2):

    当我快速浏览 syscfg 时、我找不到"XOSC Needed"。 您能否给出一个屏幕截图、说明您在 syscfg 中的哪个位置找到了这一信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2) 2)我认为关闭它是可以的。 我假设 XOSC_HF 通常仅在需要时启动。