Other Parts Discussed in Thread: CC2564C
我们发现,TI CC2564C 部件无法通过将 nSHUTD 拉低(经过100ms 以上的低电平测试)进行正确重置。 我们遵循数据表第5.8.1节中的指导原则。 我们运行的是 VDD_IN 和 VDD_IO,它们都是在同一个1.8V 电源轨上运行的。
我们看到的是,RTS 信号的行为不符合预期。 我已包括显示初始上电的照片,其中显示了 BT nSHUTD 变为高电平时的 RTS 脉冲低电平(触发后大约1.5秒)。 另一个屏幕显示了当 nSHUTD 保持低电平然后在1.8V 电源轨仍被施加时释放时会发生什么情况。 我们看到 RTS 脉冲为低电平、但随后它会进行一些切换并停止为高电平。