This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:器件未正确复位

Guru**** 2948320 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/899321/cc2564c-part-is-not-resetting-correctly

器件型号:CC2564C

我们发现,TI CC2564C 部件无法通过将 nSHUTD 拉低(经过100ms 以上的低电平测试)进行正确重置。 我们遵循数据表第5.8.1节中的指导原则。 我们运行的是 VDD_IN 和 VDD_IO,它们都是在同一个1.8V 电源轨上运行的。

 

我们看到的是,RTS 信号的行为不符合预期。 我已包括显示初始上电的照片,其中显示了 BT nSHUTD 变为高电平时的 RTS 脉冲低电平(触发后大约1.5秒)。 另一个屏幕显示了当 nSHUTD 保持低电平然后在1.8V 电源轨仍被施加时释放时会发生什么情况。 我们看到 RTS 脉冲为低电平、但随后它会进行一些切换并停止为高电平。

 

有什么想法、可能会发生什么情况? 您以前是否见过这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关原理图、请在内部联系我(Lauren Baker)。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    很抱歉耽误你的回答。 我已收到您的原理图、并将在下周初提供反馈。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    有更新吗?

    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我需要更多时间来查看原理图。 同时、您能否验证 nSHUTDOWN 和 HCI 引脚是否连接到1.8V? 从您的示波器捕获中、它看起来更高...

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我们以1.8V 的电压运行 BT。 我们的其中一个设计具有3.3V 的主 GPIO VDD、但我们在该设计中使用电平转换器以1.8V 的电压连接到 BT。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

     我在原理图中看不到电平转换器。 看起来像 RESET_BT、所有 HCI 网络都直接在两个器件之间传输、而不进行电平转换。  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有2种设计具有相同的 BT 无法正确复位问题。 一个设计使用电平转换器,一个设计不使用。  我发送 给您的原理图 不是这样的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    在您发送的设计中、如果没有进行电压转换并且它们不在1.8V 电压下运行、我相信这是您的问题。 您可能会损坏部件。  

    对于使用电平转换器的设计、您能否提供所用电平转换器的器件型号?

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、刚刚在内部将其发送给您。

    谢谢、
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一种设计使用1.8V 的 GPIO VDD、不使用电平转换器。 另一个设计使用3.3V 的 GPIO VDD、并在所有 BT GPIO (UART、nSHUTD 等)上使用电平转换器至1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何反馈更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    由于我们已将此讨论脱机、因此我将关闭此主题并通过电子邮件继续提供支持。 这样可以更轻松地将讨论保持在一个位置。  

    谢谢、

    Alexis