This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC256XQFNEM:BL6450CQ BQB 认证测试,无调制,并采用 CW 模式命令

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/895683/webench-tools-cc256xqfnem-bl6450cq-bqb-certification-test-no-modulation-and-in-cw-mode-command

器件型号:CC256XQFNEM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 大家好

          抱歉、我们正在进行蓝牙的 BQB 认证。

         情况紧急。 实验室要求我们提供 载波(无调制模式)和 CW 模式命令。

        下表中、您能告诉我每个内容的命令吗?  我希望实验室尽快帮助确认。

e2e.ti.com/.../TI_5F00_BT_9A5B91980763E44E_.docx

       谢谢

BR

赫琼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hejun、

    要运行 BT 测试、您需要运行 HCITester。 您可以在此处参阅我们的 HCI 测试仪用户指南:

    您可以从此处下载该实用程序:

    HCI 命令可在此处找到:

    您可以使用 HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX (0xFD85)命令进行调制

    您可以将 HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX (0xFD84)用于连续模式和 CW 模式。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    Riz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Riz

            谢谢你。

            但我不知道如何使用 Linux 环境中的 TeraTerm 工具发送此命令、如下所示:

    # hciconfig hci1 down  
    # hciconfig hci0 up  
    # hciconfig hci0 piscan  
    # hcitool cmd 0x06 0x0003  
    # hcitool cmd 0x03 0x0005 0x02 0x00 0x02  

             

              

    因此我不知道如何输入 CW 模式命令,例如:hcitool cmd 0xFD84 0XXXX 0XXXX 0XXXX……

    没错吗?

    如果没有、您能否告诉我使用此命令的正确方法。

    谢谢你

    BR

    赫琼

     

             

    # hciconfig hci1 down
    # hciconfig hci0 up
    # hciconfig hci0 piscan
    # hcitool cmd 0x06 0x0003
    # hcitool cmd 0x03 0x0005 0x02 0x00 0x02
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在将 Bluez 用于 BT 堆栈? 如果是、请检查以下链接、将测试和供应商特定命令转换为要发送到控制器的 HCI 命令。

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_Bluetopia_PM_Bluetooth_RF_Testing#Conversion_of_HCI_Commands_to_SS1Tool_or_hcitool_format

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

         谢谢

         我使用 HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX (0xFD85)命令进行调制测试

        但我发现了一个现象、它影响了我的测试过程。 例如:

        hcitool cmd 0x3f 0x0185 0x03 0x00 0xFF 0x05 0x05 0x00 0x53 0x01 0x0F 0x01 0x01 0xFF   (__LW_AT__通道0 2402MHz DH5、功率最大值)

       请参阅以下:


       它 会自动返回参数和根。

       但是、如果我等待大约5分钟、然后更改为 39通道命令、则会喜欢:

       hcitool cmd 0x3f 0x0185 0x03 0x27 0xFF 0x05 0x05 0x00 0x53 0x01 0x0F 0x01 0x01 0xFF   (__LW_AT__通道0 2480MHz DH5,功率最大值)

        我发现该频谱没有功率输出、并且没有自动返回参数。 我怀疑问题在哪里。

       请参阅以下:


    我想问2个问题:

    1.为什么会发生这种现象? 如何解决?

    根据测试指南、我看到在发送测试 TX 命令后 、需要发送校准命令。

     那么 、这是必要的吗?

     例如 WAIT_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced_Event 5000、任意、HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced、0x00...

     

    谢谢

    BR

    赫琼

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

            您能告诉我无调制类型的命令吗?
            我没有找到 任何用于无调制类型的命令....

           

            非常紧急...

           谢谢大家

    BR

    赫琼

              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下"无调制"类型的含义吗? 您是否仍在参考上面的 CW 信道频率更改命令? 对于通道更改、您是否尝试了以下操作:

     在发出 HCI_VS_DRPb_Tester_Pack_TX_RX 命令之前、每次复位并加载服务包。 您还可以尝试在中间发出‘HCI_VS_DRPb_Reset’。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们正在进行 SRRC 认证、

    抱歉、我不清楚详细的测试内容。

    只是实验室告诉我们除了调制类型之外、还测量无调制类型。

    但根据该命令、没有非调制命令。 如果您进行测试、则仅为100%调制类型、您可以看到频谱。

    HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX 命令(0xFD85)不会设置调制类型命令。

    请帮助。

    BR

    赫琼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用连续 TX 和 RX 命令来不执行调制测试。 请检查以下链接。

    谢谢