工具/软件:WEBENCH设计工具
抱歉、我们正在进行蓝牙的 BQB 认证。
情况紧急。 实验室要求我们提供 载波(无调制模式)和 CW 模式命令。
下表中、您能告诉我每个内容的命令吗? 我希望实验室尽快帮助确认。
e2e.ti.com/.../TI_5F00_BT_9A5B91980763E44E_.docx
谢谢
BR
赫琼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
抱歉、我们正在进行蓝牙的 BQB 认证。
情况紧急。 实验室要求我们提供 载波(无调制模式)和 CW 模式命令。
下表中、您能告诉我每个内容的命令吗? 我希望实验室尽快帮助确认。
e2e.ti.com/.../TI_5F00_BT_9A5B91980763E44E_.docx
谢谢
BR
赫琼
你(们)好、Riz
谢谢你。
但我不知道如何使用 Linux 环境中的 TeraTerm 工具发送此命令、如下所示:
# hciconfig hci1 down
# hciconfig hci0 up
# hciconfig hci0 piscan
# hcitool cmd 0x06 0x0003
# hcitool cmd 0x03 0x0005 0x02 0x00 0x02
因此我不知道如何输入 CW 模式命令,例如:hcitool cmd 0xFD84 0XXXX 0XXXX 0XXXX……
没错吗?
如果没有、您能否告诉我使用此命令的正确方法。
谢谢你
BR
赫琼
| # hciconfig hci1 down | |
| # hciconfig hci0 up | |
| # hciconfig hci0 piscan | |
| # hcitool cmd 0x06 0x0003 | |
| # hcitool cmd 0x03 0x0005 0x02 0x00 0x02 |
您是否正在将 Bluez 用于 BT 堆栈? 如果是、请检查以下链接、将测试和供应商特定命令转换为要发送到控制器的 HCI 命令。
谢谢
大家好
谢谢
我使用 HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX (0xFD85)命令进行调制测试
但我发现了一个现象、它影响了我的测试过程。 例如:
hcitool cmd 0x3f 0x0185 0x03 0x00 0xFF 0x05 0x05 0x00 0x53 0x01 0x0F 0x01 0x01 0xFF (__LW_AT__通道0 2402MHz DH5、功率最大值)
请参阅以下:
它 会自动返回参数和根。
但是、如果我等待大约5分钟、然后更改为 39通道命令、则会喜欢:
hcitool cmd 0x3f 0x0185 0x03 0x27 0xFF 0x05 0x05 0x00 0x53 0x01 0x0F 0x01 0x01 0xFF (__LW_AT__通道0 2480MHz DH5,功率最大值)
我发现该频谱没有功率输出、并且没有自动返回参数。 我怀疑问题在哪里。
请参阅以下:
我想问2个问题:
1.为什么会发生这种现象? 如何解决?
根据测试指南、我看到在发送测试 TX 命令后 、需要发送校准命令。
那么 、这是必要的吗?
例如 WAIT_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced_Event 5000、任意、HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced、0x00...
谢谢
BR
赫琼