This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:如何在经典蓝牙中自动连接到移动设备

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/900903/cc2564moda-how-to-autoconnect-to-mobile-device-in-classic-bluetooth

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好!

我们使用 CC2564来支持双模蓝牙。 我们的器件可在经典蓝牙中一次连接多达三台移动设备。 我们将存储三个器件的链路关键信息。  

我们希望启动自动连接、以便与设备断开连接的移动设备建立连接。 为此、我们将使用与配置文件(HFP 和 HID)相关的 API、建议如下:

"要通过 HID 发送连接命令、您可以使用 HID_Connect_Remote_Device。 HIDDemo 应用程序有一个相关示例、HIDAPI.h 详细介绍了该接口。 对于 HFP、您使用 HFRE_Setup_Audio_Connection、与之前类似、您可以在 HFP 示例和 HFRREAPI.h 中找到相关示例。"

但 HFRE_Setup_Audio_Connection 不使用任何 BT 地址、因此它将如何连接到特定的移动设备。 您能解释一下自动连接的过程吗? 我们使用 HFP 和 HID 配置文件。

1.如何启动连接?

2.如何启动与配置文件的连接?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我以前给您的命令是将端口作为客户端连接的服务器打开。 您要查找的命令是 HFRE_Open_Remote_handsfree_Port。  

    Jesu