请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODA 主题中讨论的其他器件:CC2564
您好!
我们使用 CC2564来支持双模蓝牙。 我们的器件可在经典蓝牙中一次连接多达三台移动设备。 我们将存储三个器件的链路关键信息。
我们希望启动自动连接、以便与设备断开连接的移动设备建立连接。 为此、我们将使用与配置文件(HFP 和 HID)相关的 API、建议如下:
"要通过 HID 发送连接命令、您可以使用 HID_Connect_Remote_Device。 HIDDemo 应用程序有一个相关示例、HIDAPI.h 详细介绍了该接口。 对于 HFP、您使用 HFRE_Setup_Audio_Connection、与之前类似、您可以在 HFP 示例和 HFRREAPI.h 中找到相关示例。"
但 HFRE_Setup_Audio_Connection 不使用任何 BT 地址、因此它将如何连接到特定的移动设备。 您能解释一下自动连接的过程吗? 我们使用 HFP 和 HID 配置文件。
1.如何启动连接?
2.如何启动与配置文件的连接?
谢谢