This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:具有片上 OAD 的 CC2650

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/893955/cc2650-cc2650-with-onchip-oad

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2640

您好!

我正在使用 cc2650进行片上 OAD。在这方面、我参考 CC2640 OAD 用户指南。 本用户指南提供了以下步骤。

1.构建$BLE_INSTALL$\examples\cc2650lp\oad_target\IAR 中的 OAD 目标应用程序
     a.构建 bim、cc2650lp_stack 和 cc2650lp_app 项目
2.创建统一的十六进制文件
    a.运行$BLE_INSTALL$\examples\cc2650lp\oad_target\IAR\app 中的 merge.bat
    b.下载到具有闪存编程器的 CC2650 LaunchPad 2.

在这种情况下、我无法创建统一的十六进制文件。

出现错误后、我运行 merge.bat 文件。

请提供一些有关创建统一十六进制文件的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、  

    我已指派一名主题专家为您提供意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    谢谢主席先生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试以下操作:

    -从目录$BLE_INSTALL$\examples\cc2650lp\oad_target\IAR\app 中运行 merge.bat (即目录中的第一张 CD、然后运行脚本)

    -打开 merge.bat 文件并验证 python 的路径是否正确。 还要验证 hexmerge.py 路径是否正确

    如果前面的几行没有解决您的问题、您能否指定您正在使用的 BLE 堆栈版本?

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,感谢你的宝贵答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 已成功创建统一十六进制文件。 现在问题是创建映像 B (简单外设- OAD 映像 B)。 我正在按照用户指南中给出的步骤进行操作。 更改片上 OAD 设置后、未发现简单外设。请给我一些创建片上 OAD 映像 B 的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在 OAD 之前测试过映像 B 是否正常工作? 了解问题是来自 OAD 还是来自代码、这一点很重要。 如果需要、请查看 SimpleLink Academy 资源。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 在 OAD 之前、映像 B 有问题。 它不是广告。 请给我一些想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    显然,问题不是由于 OAD 造成的。

    为了使论坛尽可能易于阅读、我将要求您打开一个新主题以处理此广告问题。 请不要忘记提供一些代码片段以及有关您所采取的调试步骤的尽可能多的详细信息(您可以先查看 BLE Stack 用户指南的调试部分)。

    谢谢、

    此致、