This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541 + CC2592

Guru**** 1806930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2592, CC2590
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/896651/cc2541-cc2592

主题中讨论的其他器件:CC2541CC2592CC2590

你(们)好

我们的连接如下

  • CC2541 P1_1 -> HGM CC2592
  • CC2541 P1_2 -> Paen CC2592
  • CC2541 P1_3 -> EN CC2592

当我们将 P1_3设置为高电平以启用 PA 时、我们将测量 CC2541 P1_0处的随机信号。

如果有任何设置错误、请提供建议、我应该查找什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    意味着您在未连接到 CC2592的引脚上获得随机信号?  

    您是否在参考设计中使用的3条控制线上有一个10千欧的串行电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 使用1K 欧姆的电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考设计建议使用10千欧姆。 您是否有要分享的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在主题中、您已经编写了 CC2592、但在原理图中使用了 CC2590。 您使用哪种?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉... 发送错误的原理图

    我确认我们使用的是10千欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到在应该是4个不同网络的网络上使用了 ANT 名称、您能否确认这些网络在布局上没有短接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确认未短接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到您在实际设置的 IO 上看到信号的任何原因。 您是否曾尝试删除 CC2592以查看此更改是否发生? P1_0信号是否路由到靠近其他一些信号、您是否测量到该信号仅连接到 CC2541上的所需端口、无串扰等?