请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2541、 CC2592、 CC2590你(们)好
我们的连接如下
- CC2541 P1_1 -> HGM CC2592
- CC2541 P1_2 -> Paen CC2592
- CC2541 P1_3 -> EN CC2592
当我们将 P1_3设置为高电平以启用 PA 时、我们将测量 CC2541 P1_0处的随机信号。
如果有任何设置错误、请提供建议、我应该查找什么?
谢谢