This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何在 CC1352P 中禁用 ER/BDR 模式

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/966181/cc1352p-how-to-disable-er-bdr-mode-in-cc1352p

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、团队、

我们将使用 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_20_01_04的主机测试示例。

当我们使用 HCI 命令将其配置为外设器件并在 NRF 连接应用程序中检查广播时、它会将器件类型显示为 Classic 和 LE。

我们只想在 LE 模式下进行 brodcast 请建议我们如何启用相同的。

此致、

Vijendra Goyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijendra:

    您能不能发布您的广告数据数组吗?

    我相信您可以使用 现有的 ADTYPE 标志或 GAP_ADTYPE_FLAGS_BREDR_NOT_SUPPORTED 标志。 这是 gap.h 中的定义、指示不支持 er/bdr 的发现模式。

    此致、
    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    感谢您的支持。这可以解决我的问题。

    此致、

    Vijendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    在更改广播数据数组时、是否有其他方法可以解决相同的问题?

    此致、

    Vijendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijendra:

    我认为这是禁用 ER/EDR 的推荐方法。 但是、对于我的第一个帖子中的错误沟通、我深表歉意。 您可以通过 SysConfig 进行修改、而不是手动将此标志 ORing 到生成的广播数据数组。

    导航到项目中的.syscfg 文件并访问应位于 BLE 选项卡下的 Broadcaster Configuration。 在 Broadcaster Configuration -> Advertisement Data 下、有一个名为 Advertising Flags 的参数、您可以在其中禁用 BR/EDR。  

    启用不支持 BR/EDR、保存.sysconfig 文件并重建项目后、应使用 BR/EDR 不支持标志生成广播数据数组。

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jenny。。。

    我还有一个查询、当我以随机无符号模式运行 GapDevice_Init 命令时、它会以无效参数给出错误响应。

    请帮助我了解如何使用随机 adderess 模式代替公共地址模式来运行此操作。

    谢谢、此致、

    Vijendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijendra:

    您能否与您分享您正在初始化 GAP_DeviceInit()的器件地址模式? 请在以下文档中验证、特别是在 BLE5-Stack 应用中使用器件地址部分、以了解应使用哪个符号进行随机地址模式初始化的更多信息: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x/privacy.html?highlight=random%20address#using-device-addresses-in-stack-applications

    谢谢!

    此致、

    Jenny