This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:最小 PCB 尺寸

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/964488/cc2541-minimum-pcb-dimensions

器件型号:CC2541

您好、TI、

我使用低功耗片上系统 CC2541设计了一个原型 PCB、我的问题很简单。

您是否知道 PCB 的最小总长度和宽度是为了获得最佳性能? 我想以47 x 17毫米的总尺寸开始设计。 我知道最终的无线性能取决于许多其他细节、但首先让我们来了解一下理想的尺寸。 我仔细阅读了 CC2541的参考设计、但该 PCB 非常大、不符合我的尺寸要求。

此致
Apostolos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在1英寸 X 1英寸的尺寸中似乎是可行的。

    请参阅 CC2541 SensorTag 设计以获取参考。

    以下是 CC2541 SensorTag 核心设计的屏幕截图、可供您随时参考。

    谢谢、

    PM