This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:从不通过蓝牙找到"SPPdemo&quot。

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/909703/cc2564moda-never-find-the-sppdemo-by-bluetooth

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564C

现在、我学习 CC2564MODA 的演示应用、我已经成功地通过 STM32F407运行 SPP 演示并实现了"server>- open 1"行、但我一直无法 通过蓝牙搜索"SPPdemo"。

请尽快帮助我分析这个问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指无法从对等设备发现 SPP 服务器吗? 您使用的是哪种客户端设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了一台设备作为服务器、使用另一台设备作为客户端。 但是,如果我使用客户端查询服务器,则找不到任何设备。

    当我选择一个作为客户端时,我无法使用我的手机或 BlueTerm 应用程序找到"SPPdemo"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、如果我理解您的问题、就是在询问时没有出现任何问题。 您是否尝试按照 SPPDemo 应用 wiki 页面中的步骤操作以确保正确使用演示?

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_TI_Bluetooth_Stack_SPPDemo_App

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我 严格遵循本手册。

    我不知道为什么找不到 SPPdemo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、请帮助我分析此问题。

    ,它无法输出来自 CC2564MODA 的调试信息、我们看到 这都是来自调试的错误代码。

    因此、我们不会控制如何解决该问题。

    我严格遵循 SPPdemo 应用的用户手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚运行 SPPDemo、无法重现此行为。 您使用的是什么服务包和 MCU? 以下是我的结果...

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 jesu!

    我使用了通过 USART6与 CC2564MODA 连接的 stm32f407ZG EVB、但 它始终无法通过电话发现、也无法查询其他器件。

    然后、,我使用了与 CC2564MODA 连接的 MSP432 EVB、但是 可以通过电话找到"SPPdemo"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、它可以与 MSP432配合使用、但不能与 STM32配合使用正确吗? 能否确认 您在 STM32上使用此 SDK 和此服务包? 由于您使用的是 MODA、因此请确保它是 CC2564X 版本、而不是 CC2564C 版本。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我在 STM32上使用了服务包。  

    然后,我确认使用 CC2564X 版本。 当我设置 SDK 时,文件名为“CC2564x STM32 Bluetopia SDK v4.2.1.1 Floder”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。 我不确定会发生什么情况。 您使用的是什么电话? 您可以尝试使用 BLE 扫描仪应用吗?

    Jesu