您好!
原始帖子中的同一客户报告 A2DP/SNK/REL/BV-02-I 也出现故障。
其代码基于用于 Tiva、A2DP 演示的 Bluetopia SDK 1.2R。
测试似乎检查"Initiate Connection Release"功能。 其他 BT 扬声器正在通过测试。
如何修改代码以通过 CC2564MODA 测试?
谢谢、此致、
田志郎一郎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
原始帖子中的同一客户报告 A2DP/SNK/REL/BV-02-I 也出现故障。
其代码基于用于 Tiva、A2DP 演示的 Bluetopia SDK 1.2R。
测试似乎检查"Initiate Connection Release"功能。 其他 BT 扬声器正在通过测试。
如何修改代码以通过 CC2564MODA 测试?
谢谢、此致、
田志郎一郎
您好、Vince
客户代码基于 A2DP 演示和 SPPLE 演示示示例、因为它们需要 A2DP 和 BLE 功能。
请在附件中找到 UART 日志。
e2e.ti.com/.../REL_2D00_BV_2D00_02_2D00_I.txt
该测试如下所示:
1) BT 设备连接到 Windows PC (安装了 PTS 软件和软件狗)。
www.bluetooth.com/.../
2) 2)开始音频播放。
3) 3) BT 设备在音频回放期间关闭。
在第44行,我添加了注释“BT 设备在此关闭”。
请注意,客户修改了日志输出“AUD 编码音频数据指示…” 在10000中显示一次。
(在原始演示中、日志以100显示一次。)
谢谢、此致、
田志郎一郎