This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:蓝牙列表测试 A2DP/SNK/REL/BV-02-I

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/907195/cc2564moda-bluetooth-listing-test-a2dp-snk-rel-bv-02-i

器件型号:CC2564MODA

您好!

原始帖子中的同一客户报告 A2DP/SNK/REL/BV-02-I 也出现故障。
其代码基于用于 Tiva、A2DP 演示的 Bluetopia SDK 1.2R。

测试似乎检查"Initiate Connection Release"功能。 其他 BT 扬声器正在通过测试。
如何修改代码以通过 CC2564MODA 测试?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一郎

    这是否正在运行 auddemo 示例代码? 您能否提供演示的 UART 日志输出?

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince

    客户代码基于 A2DP 演示和 SPPLE 演示示示例、因为它们需要 A2DP 和 BLE 功能。
    请在附件中找到 UART 日志。
    e2e.ti.com/.../REL_2D00_BV_2D00_02_2D00_I.txt
    该测试如下所示:
    1) BT 设备连接到 Windows PC (安装了 PTS 软件和软件狗)。
    www.bluetooth.com/.../
    2) 2)开始音频播放。
    3) 3) BT 设备在音频回放期间关闭。
    在第44行,我添加了注释“BT 设备在此关闭”。

    请注意,客户修改了日志输出“AUD 编码音频数据指示…” 在10000中显示一次。
    (在原始演示中、日志以100显示一次。)

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一郎

    您说的"关闭 BT 设备"是什么意思? 如果您在初始化数据流关闭之前关闭它、则 PC 端将看到 BT 连接的非正常关闭并导致错误。

    BR、

    Vince