This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:如何通过蓝牙获取呼入电话号码

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/907645/cc2564moda-how-to-get-phone-number-of-incoming-call-over-bluetooth

器件型号:CC2564MODA

您好!

我们使用的是 CC2564MODA 芯片和蓝光堆栈。  我们使用的是 HFP 配置文件。

 我们希望拨打手机上的最后一个未接来电。  为此、我们需要将电话号码保存在内存中。  我们使用"etHFRE_Call_Line_Identification_Indation"从 AG 接收电话号码。 但我们注意到,iphone 不会发送此指示。 它仅适用于 Android。  

您能不能建议为什么指示不是来自 iphone?  我们已经启用 HFRE_Enable_Remote_Call_Line_Identification(),它返回0值表示 AG 支持呼叫线路指示。

您能否建议其他方式通过蓝牙接收呼入电话号码?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您在 Android 设备上看到指示、而 iPhone 似乎支持通知、因此 iPhone 上似乎有一个设置阻止发送指示。

    您能否检查 iPhone 上是否有任何隐私设置阻止指示?

    谢谢、

    本·M