请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODA 您好!
我们使用的是 CC2564MODA 芯片和蓝光堆栈。 我们使用的是 HFP 配置文件。
我们希望拨打手机上的最后一个未接来电。 为此、我们需要将电话号码保存在内存中。 我们使用"etHFRE_Call_Line_Identification_Indation"从 AG 接收电话号码。 但我们注意到,iphone 不会发送此指示。 它仅适用于 Android。
您能不能建议为什么指示不是来自 iphone? 我们已经启用 HFRE_Enable_Remote_Call_Line_Identification(),它返回0值表示 AG 支持呼叫线路指示。
您能否建议其他方式通过蓝牙接收呼入电话号码?
谢谢