This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:同时发送 CC2650MODA#39;s 的最大数量

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/907525/cc2650moda-maximum-number-of-simultaneously-transmitting-cc2650moda-s

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

我在该论坛上的"CC2650MODA:CC2650最大吞吐量"主题中看到 、CC2650 LaunchPad 示例可以维持300kbps 的链路。 多个 CC2650MODA 模块是否可以在该数据速率下同时传输到单个端点? 如果是这样、 CC2650MODA 模块在该数据速率下可以同时传输到单个端点的数量是否有限制?

谢谢、ER