Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA Thread 中讨论的其他器件: CC2650
您好!
我在该论坛上的"CC2650MODA:CC2650最大吞吐量"主题中看到 、CC2650 LaunchPad 示例可以维持300kbps 的链路。 多个 CC2650MODA 模块是否可以在该数据速率下同时传输到单个端点? 如果是这样、 CC2650MODA 模块在该数据速率下可以同时传输到单个端点的数量是否有限制?
谢谢、ER