This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 的 TX 功率

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/905635/cc2564c-tx-power-of-cc2564c

器件型号:CC2564C

您好!  

一位客户可以在 CC2564C 的中间通道中获得大约12dBm 的功率(相当于芯片的引脚输出)、它是1.8V 稳压电源。 (正常温度)  

数据表特定于此10dBm@1.8V 的典型值。 但未找到最大值和最小值。  

芯片的最大 TX 功率是多少?

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    您是否已确认原理图、说明它们已针对1.8V 工作电压正确连接该器件? 请确保这是正确的、因为 VIO 在1.8V 电压下运行、然后 VDD 可以选择在标称电压下、然后在1.8V 电压下运行。

    我们通常会看到+/-1.5V 变化。 如果器件具有更高的增益、则12dBm 可能是可以的。

    谢谢、

    Riz