Other Parts Discussed in Thread: CC2564C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564C 您好!
一位客户可以在 CC2564C 的中间通道中获得大约12dBm 的功率(相当于芯片的引脚输出)、它是1.8V 稳压电源。 (正常温度)
数据表特定于此10dBm@1.8V 的典型值。 但未找到最大值和最小值。
芯片的最大 TX 功率是多少?
BR。 Albin