This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:无法使用 CC2650 Launchpad 调试目标 cc2650EMK 板

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SMARTRF06EBK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/957057/launchxl-cc2650-not-able-to-debug-target-cc2650emk-board-using-cc2650-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650EMK闪存编程器、 SMARTRF06EBK

您好、geeks、

我实际上在使用 cc2650emk 板。

emk 子板正在使用 launchpad 进行刷写。 (连接到相应 EMK 板 JTAG 引脚的 LaunchPad JTAG 引脚。)

当我尝试使用射频闪存编程器进行闪存时、未检测到 EMK 板。

我最初得到的错误是:

IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。

但有时我也会遇到错误-261。

请告诉我如何解决此问题。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilu:

    我假设您是指使用闪存编程器2 v1.8.2来检测和刷写电路板?  如何在没有 SMARTRF06EBK 的情况下将 LAUNCHXL-CC2650的 XDS110连接到 CC2650EMK?  如果您可以提供设置的图片、这将有助于消除混淆。  您需要严格遵循两个电路板原理图中显示的 JTAG 引脚图。

    此致、
    Ryan