Other Parts Discussed in Thread: SMARTRF06EBK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 主题中讨论的其他器件:CC2650EMK、 闪存编程器、 SMARTRF06EBK、
您好、geeks、
我实际上在使用 cc2650emk 板。
emk 子板正在使用 launchpad 进行刷写。 (连接到相应 EMK 板 JTAG 引脚的 LaunchPad JTAG 引脚。)
当我尝试使用射频闪存编程器进行闪存时、未检测到 EMK 板。
我最初得到的错误是:
IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。
但有时我也会遇到错误-261。
请告诉我如何解决此问题。
提前感谢。