This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:使用 LPSTK-CC1352R 时出现问题

Guru**** 2927720 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/943332/lpstk-cc1352r-problems-using-lpstk-cc1352r

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1352R1CC1310

两周前、我从 TI store 购买了两个 LPSTK-CC1352传感器标签、请订购 T00928989。

关于第一个:

现在、我使用智能手机上的应用程序 Simple Link 连接到 LPSTK。 磁性霍尔传感器不可见、加速计提供异常数据。 因此、当我用手移动传感器(无线性加速度)时、预期数据应在-G 到+G 范围内、其中 G=9.81 m/s2。 我获得的数据非常高、X 轴和 Y 轴的范围为-10G、+10G、而 Z 轴的值在5G 左右变化非常少。

其他功能似乎很好:LED、按键。

我在 TI 网站上阅读了相关信息(包括视频:Adrian Fernandez)、但没有关于使用磁传感器霍尔加速计的示例

第二个:

它在5分钟后停止工作。 为此、我已申请编号为 CS0287179的案例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通过无线下载方法更新了 LPSTK 软件。 软件:BLE Multisensor。 现在、加速计数据与预期的一样、在所有三个轴的-G 到 G 范围内。 但是磁传感器霍尔图标不可用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Septimiu、  

    您使用的是哪个版本的 SDK?  

    您是否对 multi_sensor 示例进行了任何修改?

    您在日志中看到了什么关于磁传感器的任何消息?  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elin、
    感谢您的回答! 很遗憾、我不知道找到 SDK 的版本。
    我已在我的传感器标签中下载了用于 LPSTK 的 OAD BLE Multisensor、并且未进行任何修改。
    我也不知道如何查看日志(在智能手机上?!)。
    此致、
    9月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Septimiu、

    感谢您的澄清。  

    您是否想尝试从最新的 SDK 加载 multi_sensorTM 项目、看看它是否起作用? 您可以在此处下载最新版本: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

    很抱歉、由于没有更具体、日志中我指的是串行端口的输出、您可以通过将 LPSTK 连接到笔记本电脑并使用 PuTTy 示例读取信息来查看该输出。 您可以在 multi_sensee 的示例页面上看到它应该是如何查看 的。

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elin:

    感谢您的回答、并为我的延迟回复提供借口。

    我已经按照您的说明安装了简单链接 SDK。 现在、我了解了应该使用 IAR 或 CCS 与 TI LaunchPad 套件(LAUNCHXL-CC1352R1)进行通信、其中传感器标签 LPSTK 应该通过 JTAG 连接。 另一个问题、到底需要多传感器项目、这个项目:C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04\examples\rtos\CC1352R1_LAUNCHXL_ble5stack\multi_sensor

    此致、

    9月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Septimiu、

    是的、完全可以将 IAR 或 CCS 用作 IDE。如果要使用 CCS、可以在此处下载:  

    是的、这是项目的正确路径。  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elin:

    我已经安装了 Code Composer Studio、并下载了 Sensor Tag 中的多传感器项目。 然后、令我感到意外的是、当我使用智能手机的 Sample Link Starter 应用程序连接到传感器标签时、结果就像开始时一样: 加速计中的异常数据(比预期范围-G、+G 大得多,而 z 数据始终接近5G),并且没有磁性霍尔传感器的相关信息。 我确实没有使用终端来查看有关磁性霍尔传感器的消息、因此您推荐了我。

    我将在一两天内继续调查、然后我将更新此论坛。

    此致、

    9月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Septimiu、  

    感谢您花时间进行检查、很抱歉它仍然无法正常工作。 期待您的更新。  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、

    最后、我了解了如何查看日志窗口(通过 Tera Term 应用程序、同时通过 TXD 将传感器标签连接到 CC1352 LaunchPad)

    结论:

    默认软件以及您所指出的最新版本 SDK 中的软件:

        -从加速计传感器生成异常数据、而不生成有关磁传感器的信息

        -传感器标签上电后立即捕获的日志窗口不包含有关磁传感器的任何信息、  

    uptro29158-my.sharepoint.com/.../ET6JfMO0Y-NOlqkdkdG07lUBMm_Jgs6GOs_kxXcg2ENowA

    2. OAD 从智能手机下载的软件

     -从加速计传感器生成良好的数据、而不生成有关磁性传感器的信息

     -传感器标签上电后立即捕获的日志窗口不包含有关磁传感器的任何信息、

    uptro29158-my.sharepoint.com/.../EYhfcX8jbwlImUC6v_EDVfoBprXO_uL2PJ7nWt_7uT_s8Q

    在这两种情况下、加速计应移动得非常强、以开始发送数据、有时不传输任何数据。

    此外、在这些实验中、CC1352 LaunchPad (我与两个传感器标签一起购买) 停止显示用户应用 UART (COMX)、以便通过 Tera Term 进行连接。 我的机会是我有了另一个器件、CC1310 LaunchPad。 总之、TI 的三个器件以及相同数量的问题...

    此致、

    9月

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    幸运的是、多次尝试后、用户应用 UART (COMx)再次可见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Septimiu、  

    Septimiu Mischie 说:
    已停止显示 User Application UART (COMX)以通过 Tera Term 连接它

    这是否意味着您在 Putty 中看到的串行输出会在一段时间后停止? 如果这不是您的意思、您能澄清一下吗?

    您能否共享从加速计看到的数据、您对器件执行的操作以及您期望看到的内容?  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、

    现在、CC1352 LaunchPad 和 PC 之间通过用户应用 UART (COMX)进行的串行通信按预期工作。 上周,该组织短暂停止了工作,但经过几次尝试后,它开始工作。

    这是一个包含我在终端中看到的数据的文件。  uptro29158-my.sharepoint.com/.../EXgHyLZ_VixBqHVaEgH-uB8BuMe-q_2KS3hMATeOXxo6CQ

    传感器标签中的软件是您在 SDK 的最后一个版本中指出的软件。 加速计数据为符号数。 我很难对其进行评估、因为还会显示来自其他传感器的数据。 我在这些实验中移动了非常慢的传感器标签。 我希望加速计数据在-G、...、G 范围内 智能手机应用程序显示的数据范围为-10G、...、10G、这是不可接受的。 但是、我使用 BTool 和 MATLAB 应用程序仅查看加速计数据、得出的结论是相同的。

    如果我修改了传感器标签中的软件、即通过智能手机使用 OAD、加速计数据符合预期

    但是、在所有版本中、都没有来自磁传感器的数据。  

    此致、

    9月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Septimiu、

    感谢您的检查。  

    我将看到我是否可以在我的身边重现您的问题。 我明天将向您提供更新。  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Septimiu、

    刚刚快速检查了代码、霍尔传感器未在默认项目中初始化。 因此、如果要使用它、必须编辑代码以初始化它并使用它。  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、

    您说霍尔传感器在默认项目中未初始化。 那么、我的问题是、为什么要在这里展示该示例 、https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54/examples/rtos/CC1352R1_LAUNCHXL/ble5stack/multi_sensor/README.html#UART-Log、

    在这里可以看到:霍尔传感器已启用、霍尔服务已初始化、...

    该软件是否可用?

    谢谢、

    9月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    详情如下:

    您说霍尔传感器在默认项目中未初始化。 那么、我的问题是、为什么要在这里展示该示例 、https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54/examples/rtos/CC1352R1_LAUNCHXL/ble5stack/multi_sensor/README.html#UART-Log、

    在这里可以看到:霍尔传感器已启用、霍尔服务已初始化、...

    该软件是否可用?

    9月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Septimiu、

    是的、我同意这可能会令人困惑。 我创建了一个 TT 来修复该问题。 感谢您的报告。  

    即使示例页面上的映像不反映默认工程、运行工程时器件的日志也应反映初始化和使用的配置文件。 您是否看到霍尔传感器在您的终端进行初始化?

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、

    我没有看到霍尔传感器正在初始化、请参阅下面的内容

    在接下来的几天中、我将尝试在以下情况下获取有关加速计数据的屏幕截图:

    1.传感器标签软件由 OAD 功能通过智能手机下载

    2. Sensor Tag 软件是 SIMPLE Link SDK 的最后一个版本。

    谢谢、

    9月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道有一个 TT、我等待解决 TT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Septimiu、

    [引用 user="Septimiu Mischie"]我看不到正在初始化霍尔传感器

    好的、这意味着您正在运行默认项目。 因此、如果您想使用霍尔传感器、应该对其进行初始化并在代码中使用它。 您可以检查其他配置文件的初始化方式和位置。  

    SDK 文档通常在有新版本的 SDK 时进行更新、我无法保证何时会解决此内部请求。 因此、在继续进行项目之前、不要等待文档中的修复。  

    如果您在使用示例时遇到任何新问题、请创建另一个 E2E 主题。 另外、请将此主题标记为已解决、因为原始问题已解决。  

    祝您的项目顺利。  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elin:

    感谢您在很短的时间内回答我的问题。

    我知道磁传感器未包含在项目中。  我将尝试进行介绍。

    但我得到的第二个问题是关于加速计。 也许我不够清楚。 SDK 的最后一个版本提供异常加速计数据。 只有智能手机下载的版本符合预期(如何获取源代码?)。 我在 TI 过去的三个加速计(密钥卡和两个传感器标签)中使用过、但始终数据正确。 我将尝试在这个方向上进行更多的测试、因为我完全感到困惑。

    我要将该线程标记为已解析。

    感谢您对我的耐心等待!

    隔间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、隔间

    感谢您提醒我您的加速计问题、我完全忘记了。  

    当我在 SDK 中测试默认示例时、范围介于-2G 和+2G 之间。 是否有理由假设"正确"间隔介于-G 和 G 之间?

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elin、
    如果我只是沿着传感器标签的三个轴中的任何一个旋转、则预期的范围为-G、+G、因为没有线性加速、只有重力作用于传感器。 不过、-2G 到2G 也很好、但在我的实验中、x 和 y 的范围要大得多、z 几乎是恒定的。 我将尝试回顾该实验。
    谢谢、  
    9月