This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:I2C 在连接到调试器时运行良好、但现在外部供电

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPT3002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/944048/cc2640r2f-i2c-operates-well-while-connected-to-the-debugger-but-now-while-powered-externally

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:OPT3002

您好!

我有一个带电池充电器的 USB 转 UART、可为 CC2640r2和四个外设 OPT3002器件供电。 当我连接到调试器(通过 LaunchPad)时、我可以编译、下载并运行应用程序。 我可以通过 USB 端口发送命令并从 OPT3002收集光学读数-没问题。 当我断开调试器并从 USB (或电池)为器件供电时、I2C 总线不再响应。 我已经检查了明显的东西-电源电压、GND 等 调试器是否正在对 I2C 总线、Rx/Tx 线执行某种操作、或者在未连接且未以调试模式运行时不会发生的其他操作?

如果有任何想法、我们将不胜感激。

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    事实证明、我已通过将引脚分配给 RTS 和 CTS 来启用流控制、但我从未连接过它们。 因此、流控制已启用、但未在硬件中实现。 因此、CC2640r2将通过 Tx 发出写入操作、但从未通过 Rx 收到响应。 如果您不打算使用流控制、请确保在您的板级配置文件中执行以下操作。

    // UART 板
    #define Board_UART_RX ioID_1
    #define Board_UART_TX ioID_0
    #define Board_UART_CTS PIN_Unassigned //IOID_5
    #define Board_UART_RTS PIN_Unassigned //IOID_6 

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您为您的问题提供解决方案!

    此致、
    Ryan