Other Parts Discussed in Thread: OPT3002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:OPT3002
您好!
我有一个带电池充电器的 USB 转 UART、可为 CC2640r2和四个外设 OPT3002器件供电。 当我连接到调试器(通过 LaunchPad)时、我可以编译、下载并运行应用程序。 我可以通过 USB 端口发送命令并从 OPT3002收集光学读数-没问题。 当我断开调试器并从 USB (或电池)为器件供电时、I2C 总线不再响应。 我已经检查了明显的东西-电源电压、GND 等 调试器是否正在对 I2C 总线、Rx/Tx 线执行某种操作、或者在未连接且未以调试模式运行时不会发生的其他操作?
如果有任何想法、我们将不胜感激。
Patrick