This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:有关 CC2652R 实施的咨询

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/938469/cc2652r-inquiries-about-cc2652r-implementation

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC26X2R1

大家好、

客户计划使用 CC2652R 开发模块板。 我收到了一些有关 CC2652R 实施的问题、如下所示。

VDDR 去耦电容器尺寸

根据 LAUNCHXL-CC26x2R1设计文件(https://www.ti.com/lit/zip/swrc346)的原理图/BOM、我们可以看到陶瓷电容器(大小:1005M)。 由于电路板尺寸减小、客户希望使用陶瓷电容器(尺寸:0603M)。 如果该小型陶瓷电容器的所有参数相同、您是否会认为客户能够使用它? 如果 TI 建议使用合适的陶瓷电容器(尺寸:0603M),您是否会共享此信息?

关于 GPIO 引脚(DIO_2、DIO_3、DIO_2、DIO_3、DIO_18、 DIO_19)、这些引脚的容量值是多少? 我不确定 TI 是否有此答案。 但是、您能详细说明一下吗?

焊接温度条件

客户正在寻找焊接温度条件。 就我所检查的内容而言、我找到了以下文档。 您认为此文档适用于 CC2652R 器件吗? 如果有任何有用的文档、您能否共享此信息?

http://www.ti.com/lit/slua271

此致、Miyazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takayuki、

    1.改用较小的封装不应成为问题。 我不确定我们是否对此有器件建议、但我可以进行检查。  

    2.我不确定我是否理解您的要求,您能详细说明一下吗?

    3.可在数据表的封装信息部分找到。  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis 先生

    我请宫崎先生 提出一个问题。

    感谢 Alexis 先生 的回复。

    这是为了确认问题2。

    关于问题2、电容是指杂散电容。
    我想知道 GPIOpins 和 GND 之间杂散电容的电容值。

    此致、Nakata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakata-San、感谢您对#2的澄清。

    您好、 Alexis、

    关于#1、如果您尝试找到 相关的建议器件、我们不胜感激。

    关于#2、我假设 GPIO 可能具有较小的寄生电容(几 nF 或 pF)。  

    关于#3、感谢您的澄清。

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于#2、我必须与设计人员核实电容的确切值。

    您希望以多快的速度切换 IO?

    例如、我能够通过使用跳线计时为8MHz 的 SPI 在两个 LaunchPad 之间进行通信。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FI、

    感谢您的努力。 此外,客户还想知道 GPIO 的“高阻抗泄漏电流(VIH 条件)”。 如果您将与设计人员进行核实、您是否也可以进行检查?

    然后,当此 GPIO 为“输入”设置和“打开(浮动)”时,它们可以确认此引脚是否指示“低电平”。 我能不能就此发表意见。 请?

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FI、

    我忘记了有关 GPIO 的其他问题、抱歉... 客户计划使用此器件、电源电压=2.2V。 客户希望了解 VIH (min)。 您是否也可以澄清一下?

    此致、Miyazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭线程、因为信息脱机提供。