This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:提高 CC2564 RX 灵敏度

Guru**** 2583385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/937534/cc2564-improve-cc2564-rx-sensitivity

器件型号:CC2564

各位专家、您好!

我们想知道如何改进 CC2564上 BLE 的 RX 敏感性。
目前、我们的主机 CPU 通过 UART 通过 HCI 命令控制 CC2564。

我们已检查 Wiki 网站(processors.wiki.ti.com/.../CC256x_VS_HCI_Commands) 以进行检查
HCI 规范。 我们在本站点中未找到与 RX 灵敏度相关的命令。
但是、我们找到了 HCI_VS_Write_Hardware_Register (0xFF01)命令。
如果我们可以调整 RX 灵敏度以使用此命令、请提供建议。


我们的电路板使用:定制电路板

操作系统:Linux 3.10
BTS 文件:initscripts-TIInit_6.7.16_bt_spec_4.1.bs/initscripts-TIInit_6.7.16_ble_add-on.bts

如果能在这方面提供任何帮助,将不胜感激。

此致、

cc2564b_hangup_issue.zip

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将咨询我们的硬件专家、然后回来。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们将等待您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masashi、

    没有用于调整 CC256x 器件的 RX 灵敏度的 HCI 命令。 我建议在射频路径上进行 S1-2测量、并确保对其进行优化。  

    谢谢、

    Alexis