各位专家、您好!
我们想知道如何改进 CC2564上 BLE 的 RX 敏感性。
目前、我们的主机 CPU 通过 UART 通过 HCI 命令控制 CC2564。
我们已检查 Wiki 网站(processors.wiki.ti.com/.../CC256x_VS_HCI_Commands) 以进行检查
HCI 规范。 我们在本站点中未找到与 RX 灵敏度相关的命令。
但是、我们找到了 HCI_VS_Write_Hardware_Register (0xFF01)命令。
如果我们可以调整 RX 灵敏度以使用此命令、请提供建议。
我们的电路板使用:定制电路板
操作系统:Linux 3.10
BTS 文件:initscripts-TIInit_6.7.16_bt_spec_4.1.bs/initscripts-TIInit_6.7.16_ble_add-on.bts
如果能在这方面提供任何帮助,将不胜感激。
此致、
cc2564b_hangup_issue.zip
谢谢、此致、