请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODA 为了支持 IEC 60079-11、需要披露该器件的最大电容和电感、包括容差和任何电压增强电路。 我可以联系谁或哪个小组进一步讨论如何获得此类声明? 如果需要、可提供经认证的身体接触以进行披露。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为了支持 IEC 60079-11、需要披露该器件的最大电容和电感、包括容差和任何电压增强电路。 我可以联系谁或哪个小组进一步讨论如何获得此类声明? 如果需要、可提供经认证的身体接触以进行披露。 谢谢!