请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODA 您好!
您能否向我们分享 CC2564MODA 的最新测试报告?
我们将查看以下适用于 CE 的 CC2564MODA 测试报告。
www.ti.com/.../CC256X-REPORTS
但是、我们认为需要更新 EN 300 328 V2.1.1和 EN 609501的报告。
此外、还需要 EN 300 328 V2.2.2和 EN 62368-1第二个报告。
此致、
Nomo