This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:适用于 CE 的 CC2564MODA 的最新测试报告

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/937744/cc2564moda-the-latest-test-report-of-cc2564moda-for-ce

器件型号:CC2564MODA

您好!

您能否向我们分享 CC2564MODA 的最新测试报告?

我们将查看以下适用于 CE 的 CC2564MODA 测试报告。
www.ti.com/.../CC256X-REPORTS

但是、我们认为需要更新 EN 300 328 V2.1.1和 EN 609501的报告。
此外、还需要 EN 300 328 V2.2.2和 EN 62368-1第二个报告。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    新要求在2021年8月之前不会生效。 我们正在根据新要求验证这一点、并将在收到报告后在线更新报告。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。
    我们期待在线更新报告。

    此致、
    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis - San、

    我们听说 EN 60950-1将于2020年12月20日到期。
    因此、2021年8月将不会在到期日举行会议。
    这是否有任何问题?

    此致、
    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    抱歉、 我在说时提到 EN 300 328 V2.2.2。  

    是的、我们也正在进行更新以符合 EN 60950-1标准、并将在那时更新报告。

    谢谢、

    Alexis

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis - San、

    感谢你的答复。
    我们期待着更新。

    此致、
    Nomo