This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:在 BLE 和辅助 A2DP/HFP 之间动态切换

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/947951/cc2564-dynamically-switch-between-ble-and-assisted-a2dp-hfp

器件型号:CC2564

你(们)好 CC256x 的数据表在1.4中规定:

"以下技术和辅助模式不能与协处理器同时使用:低功耗蓝牙、辅助 HFP 1.6 (WBS)和辅助 A2DP。 一次只能使用一种技术或辅助模式。"

是否可以在运行时在 BLE 和辅助 A2DP/HFP 之间切换(无需重启电源并加载相应的脚本)? 例如、使用 BLE 扫描设备、然后通过 BR/EDR 连接并启用辅助 A2D? PIF 是的、如何操作?

谢谢、  

 Matthias、BlueKitchen GmbH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以动态切换协处理器上的功能。 但是,这意味着在切换协处理器功能时从 MCU 下载功能补丁。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 后续:如何从 BLE 切换到 AVRP?  我们是否需要对 CC256x 进行下电上电、或者是否可以在其运行时执行此操作、例如、我们可以保持 BR/EDR ACL 连接处于活动状态?

    只发送 AVRP 附加组件中的 HCI 命令并激活 AVRP 是否足够、然后发送 BLE 附加组件的两个 HCI 命令? (我始终认为您需要重启电源以重新加载 BTS 脚本)。

    最好

     Matthias