请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 你(们)好 CC256x 的数据表在1.4中规定:
"以下技术和辅助模式不能与协处理器同时使用:低功耗蓝牙、辅助 HFP 1.6 (WBS)和辅助 A2DP。 一次只能使用一种技术或辅助模式。"
是否可以在运行时在 BLE 和辅助 A2DP/HFP 之间切换(无需重启电源并加载相应的脚本)? 例如、使用 BLE 扫描设备、然后通过 BR/EDR 连接并启用辅助 A2D? PIF 是的、如何操作?
谢谢、
Matthias、BlueKitchen GmbH