This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:如何测量 CC2652rb Launchpad 上的有源模式 Rx 和 Tx 电流测量、以匹配数据表

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/945724/lp-cc2652rb-how-to-measure-active-mode-rx-and-tx-current-measurements-on-cc2652rb-launchpad-to-match-with-datasheet

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:CC2652RB

大家好、

我们使用的是 CC2652rb Launchpad。 以下是 CC2652rb 数据表中提到的具有无线 Rx 和 Tx 的功耗读数、

有源模式 RX:7.3mA

有源模式 TX 0dBm:7.9mA

有源模式 TX 5dBm:10.2mA

我们希望使用 CC2652rb 的 Launchpad 测量这些读数。 是否有人可以建议使用软件的步骤来使这些值与数据表值相匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能需要查看此应用手册 :https://www.ti.com/lit/swra478

    此外、我建议使用 simple_peripheral 示例并查看不同的 Tx 和 Rx 阶段。

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们、

    此致、