请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-CC2652RB 主题中讨论的其他器件:CC2652RB
大家好、
我们使用的是 CC2652rb Launchpad。 以下是 CC2652rb 数据表中提到的具有无线 Rx 和 Tx 的功耗读数、
有源模式 RX:7.3mA
有源模式 TX 0dBm:7.9mA
有源模式 TX 5dBm:10.2mA
我们希望使用 CC2652rb 的 Launchpad 测量这些读数。 是否有人可以建议使用软件的步骤来使这些值与数据表值相匹配?