Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CSD25202W15
主题中讨论的其他器件: CSD25202W15
Raghu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CSD25202W15
您好 PM、
降压/升压最大电流容量为300mA。 已使用外部负载50mA 进行检查(我们的要求小于30mA)。 工作正常。 但纹波在100mV 左右产生、这非常高。
采用外部电源时、CC2652RB 在 TX 模式下消耗的电流为3-4mA、接近15mA。
电源架构中的一个观察结果
我们将负载开关用于配置以下的 Bat 和5V DC 之间的电源多路复用器。
当电源多路复用器路径被绕过(显示在红线中)并且卸载 100k 分辨率电池路径时、效果非常完美。 此多路复用器是故障器、请建议进行此操作所需的任何更正。